欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

换向机构-2(运动转换机构的治具要素)

  • 2022.04.21 20:45:02
  • 米思米
  • 2509

    当旋转轴在同一平面上,且2轴之间的夹角为90度或更大时,可以用螺旋弹簧将两轴连接起来,将主动轴的旋转传递给从动轴(参见【图1】)。

换向机构-2(运动转换机构的治具要素)

 采用这种螺旋弹簧的连接-换向机构可以在从动轴侧角度达到90度或更大的范围内进行一定程度的自由改变,可利用传动角度的灵活性,应用于需要对目标产品进行分级或是需要进行装配调整的机构等。
 【图2】中显示了支持多个机型时从动轴侧的轴连接方法示例。

换向机构-2(运动转换机构的治具要素)

 由于连接部件是使用螺旋弹簧,因此请在充分考虑以下缺点的情况下将其应用到机械设计中。

■缺点(旋转换向性能的极限)


    1.  当2轴形成的角度(图1中的θ)过小(小于90度)时,旋转传动会变得不稳定。用于高速旋转或转速可变的场景中时,精度不高。

    2.  用于高速旋转或转速可变的场景中时,精度不高。

    3.  螺旋弹簧的螺旋方向与轴的旋转方向必须保持一致。

    4.  螺旋弹簧会因疲劳而断裂等。

■应用例


    1.  多机型兼容型旋转调节机构

    2.  低旋转扭矩的传动机构

    3.  旋转式的简易调整机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities